This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:关于芯片,SSC功能的问题?

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1094324/sn65dsi84-q1-question-about-the-chip-ssc-function

部件号:SN65DSI84-Q1

大家好,

下面是一些DSI桥接问题,请提供帮助。 谢谢你。

 

1.如何确定此REG 0x0B DSI_CLK_DIFTER设置参数?

2. 如何确定此REG 0x12参数?

3.芯片是否具有SSC功能?

此致,

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    对于问题1和2,请使用此工具生成寄存器0x0B和0x12的编程值,因为该值取决于输入参考/DSI时钟和所需的LVDS输出时钟。

    e2e.ti.com/.../0741.DSI-Tuner-2.1 .zip

    对于问题3, 只有在源CLK随SSC一起提供的情况下,才支持SSC。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我们遇到了有关LVDS clk的EMI问题。 我们使用的是MIPI CLK而不是REFCLK,并且无法启用SSC功能。  

    您是否对LVDS CLK噪音有任何对策? 谢谢你。

    此致,

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    它们可以改进布局 ,以获得更好的阻抗不连续性,如本应用手册 https://www.ti.com/lit/an/snla302/snla302.pdf中所述

    如果可以 ,他们还可以添加共模过滤器product.tdk.com/.../eemc_practice_03.pdf。

    或者,他们可以切换到支持SSC的参考时钟。

    谢谢

    David