请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN65DSI84-Q1 大家好,
下面是一些DSI桥接问题,请提供帮助。 谢谢你。
1.如何确定此REG 0x0B DSI_CLK_DIFTER设置参数? 
2. 如何确定此REG 0x12参数?

3.芯片是否具有SSC功能?
此致,
罗伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
下面是一些DSI桥接问题,请提供帮助。 谢谢你。
1.如何确定此REG 0x0B DSI_CLK_DIFTER设置参数? 
2. 如何确定此REG 0x12参数?

3.芯片是否具有SSC功能?
此致,
罗伊
罗伊
对于问题1和2,请使用此工具生成寄存器0x0B和0x12的编程值,因为该值取决于输入参考/DSI时钟和所需的LVDS输出时钟。
e2e.ti.com/.../0741.DSI-Tuner-2.1 .zip
对于问题3, 只有在源CLK随SSC一起提供的情况下,才支持SSC。

谢谢
David
罗伊
它们可以改进布局 ,以获得更好的阻抗不连续性,如本应用手册 https://www.ti.com/lit/an/snla302/snla302.pdf中所述。
如果可以 ,他们还可以添加共模过滤器product.tdk.com/.../eemc_practice_03.pdf。
或者,他们可以切换到支持SSC的参考时钟。
谢谢
David