主题中讨论的其他部件:TCAN4550-Q1,
我们使用了elektrobit autosar软件包。当我们集成遵循自动结构的TCAN4551驱动程序(CAN573)时,我们无法为CAN和7.0 模块建立链接。
联系KPIT时。 他们说,我们使用的是旧版本的驱动程序。 它具有最新版本的8.3 驱动程序,该驱动程序遵循自动结构。 已从KPIT提供给TI。
我们有以下2个请求:
1.帮助提供最新版本的TCAN驱动程序,以修复链路CAN和CANIF模块问题。
对集成TCAN驱动程序和配置的在线支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用了elektrobit autosar软件包。当我们集成遵循自动结构的TCAN4551驱动程序(CAN573)时,我们无法为CAN和7.0 模块建立链接。
联系KPIT时。 他们说,我们使用的是旧版本的驱动程序。 它具有最新版本的8.3 驱动程序,该驱动程序遵循自动结构。 已从KPIT提供给TI。
我们有以下2个请求:
1.帮助提供最新版本的TCAN驱动程序,以修复链路CAN和CANIF模块问题。
对集成TCAN驱动程序和配置的在线支持。
我也已经看到了通过我们的现场工程师发送的关于此问题的电子邮件线程。 如果您想将我添加到该主题的现有电子邮件通信中,我将向您发送电子邮件,以便您收到我的直接电子邮件。
我们与我们合作开发此驱动程序的联系人正在研究此问题,一旦收到他的回复,我们应该能够跟进此问题。 我已向他提供了您提供给我们的联系信息,但出于隐私考虑,我也已将此公共论坛的电子邮件地址编辑为非公开论坛。
此致,
乔纳森