This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:TCAN4551-Q1

Guru**** 2017950 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, TCAN4551-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092514/tcan4551-q1-tcan4551-q1

部件号:TCAN4551-Q1
主题中讨论的其他部件:TCAN4550-Q1

我们使用了elektrobit autosar软件包。当我们集成遵循自动结构的TCAN4551驱动程序(CAN573)时,我们无法为CAN和7.0 模块建立链接。

联系KPIT时。 他们说,我们使用的是旧版本的驱动程序。 它具有最新版本的8.3 驱动程序,该驱动程序遵循自动结构。 已从KPIT提供给TI。

我们有以下2个请求:

1.帮助提供最新版本的TCAN驱动程序,以修复链路CAN和CANIF模块问题。

对集成TCAN驱动程序和配置的在线支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Xinghua:

    t这是我们第一次听说现有驱动程序无法工作。  我们必须联系KPIT讨论此问题,以确定问题是什么以及我们需要如何继续。

    我们将在与KPIT讨论后跟进。

    此致,

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我们已经联系了KPIT公司。 如果可能,我们可以安排与KPIT小组的人员和您会面,以查看问题并支持我们解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。  我们也在与我们的联系人交谈,如果需要,我们可以设置呼叫。

    此致,

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。如果可以共享您的电子邮件? 我会将您加入我们的电子邮件循环,以了解历史。此外,我们还可以通过电子邮件进行讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也已经看到了通过我们的现场工程师发送的关于此问题的电子邮件线程。  如果您想将我添加到该主题的现有电子邮件通信中,我将向您发送电子邮件,以便您收到我的直接电子邮件。

    我们与我们合作开发此驱动程序的联系人正在研究此问题,一旦收到他的回复,我们应该能够跟进此问题。  我已向他提供了您提供给我们的联系信息,但出于隐私考虑,我也已将此公共论坛的电子邮件地址编辑为非公开论坛。

    此致,

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 乔纳森  

       我在中国时间明天上午召开会议。 希望能得到您的支持。 另一件事。 您是否有KPIT提到的8.3 驱动程序? 如果有,可以先与我们分享,并在演示中分享。   

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兴华

    这些驱动程序由KPIT在TI的支持下开发。 但是,提供的唯一支持是回答有关TCAN4550-Q1和TCAN4551-Q1功能的问题。 我们没有帮助自己开发驱动程序,因此我们无法支持驱动程序,也无法为其提供更新。 我不确定KPIT指的是8.3 版本的哪个驱动程序,但这不是我们可以提供的。

    此致,

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,Jonathan,您好!

         来自KPIT的任何更新信息? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Xinghua:

    我们已经进行了大量沟通,但仍在与KPIT合作,以确定混乱的原因以及我们需要如何解决问题。  我们将尽快为您提供最新信息。

    谢谢,此致,

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jonathan;

        感谢您的支持。 另一件事。 请问您,如果我们想获得TCAN 4551 auotosar驱动程序。 是否有许可证政策?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兴华

    您必须与KPIT合作的任何许可问题。

    此致,

    Eric Hackett