Other Parts Discussed in Thread: TFP410
大家好,
1.客户使用的输入信号为148.5MHz ,并根据数据表配置了TFP410。 使用500MHz和1GHz带宽示波器无法捕获信号。 客户想知道 差分信号输出的时钟,以便分类他们是否使用了错误的测量方法。 你对此有什么评论吗?
如果原因不是 示波器,则问题来自寄存器的错误配置。
2.对于 CTL_1_MODE寄存器,当打开芯片电源时,如果我们不需要TDIS和PB的任何功能,应该将什么写入它?
3.开机时是否需要重置软件以配置电阻器?
4.我们是否有文档或工具来指导如何配置尺寸调整器?
非常感谢
Matthew Chen