This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:差分信号输出的时钟是什么?

Guru**** 2538020 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099081/tfp410-what-is-the-clock-of-the-differential-signal-outputs

部件号:TFP410

大家好,

1.客户使用的输入信号为148.5MHz ,并根据数据表配置了TFP410。 使用500MHz和1GHz带宽示波器无法捕获信号。 客户想知道 差分信号输出的时钟,以便分类他们是否使用了错误的测量方法。 你对此有什么评论吗?

如果原因不是 示波器,则问题来自寄存器的错误配置。

2.对于 CTL_1_MODE寄存器,当打开芯片电源时,如果我们不需要TDIS和PB的任何功能,应该将什么写入它?

3.开机时是否需要重置软件以配置电阻器?

4.我们是否有文档或工具来指导如何配置尺寸调整器?

非常感谢

Matthew Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew

    1.请您分享他们的示意图吗?

    2. TFP410可通过引脚配置进行配置,无需使用I2C寄存器对其进行编程。 如果他们使用引脚配置模式配置TFP410,是否看到时钟输出?  

    3.能否确保HTPLG的行驶速度高?

    4.探测时钟输出时,示波器端是否有50ohm至3.3V的电阻?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    感谢您的回复。

    客户已经制作了通过I2C配置器件的PCB板。

    现在,他们可以在CTL_1_mode中设置TDIS = 1后捕获信号。 他们想知道 输出信号的振幅和频率,这 可以帮助他们对结果进行分类。 我找不到关于输出信号的任何描述。

    另一个问题是,根据数据表,HTPLG用于 监控热插拔检测信号。 如果不需要此功能。 为什么应该提高? 它是否会对输出信号产生任何影响?

    谢谢你

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew

    输出振幅由 RTFDAJ控制,您可以参考此图了解 RTFDAJ和输出摆动之间的关系。

    输出时钟频率与输入时钟频率相同。

    对于热插拔,您可以参阅此e2e讨论, https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/20.7816万/tfp410-will-not-display-an-image-on-most-hdmi-devices?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tfp410 % 25.252万htplg#。  

    谢谢

    David