This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LT012A:IC导线上暴露的铜

Guru**** 2510405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097930/ds90lt012a-copper-exposed-on-leads-of-ic

部件号:DS90LT012A

请您对下图中导联两侧暴露的铜做评论吗?

 

铜是否因电镀不均匀或任何其他原因而暴露在外?  我相信,当我们在产品中使用这种IC时,这种暴露的铜会被氧化,稍后在IC中是否会造成任何问题/缺陷?

 

DC:2140和批号:128.9837万EM1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我正在研究这一问题,并将在下周初作出答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    查看此图后,所提供的图像不表示 故障,也不会影响大多数应用中部件的可焊接性或可靠性。  在冲压过程中,“闪点区域”中的模具会脱落,露出铜导联框架。