This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:中断上拉电压

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099858/tca9535-interrupt-pull-up-voltage

部件号:TCA9535

您好,

将TCA9535的中断引脚上拉至与VDD不同的电压时是否有任何问题?

我想为TCA9535提供5V电源,并在中断引脚上使用3V3上拉式。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正常的;漏极开路输出可被拉至任何有效电压。