This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0071:关于RXCLK

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097099/lmh0071-about-rxclk

部件号:LMH0071

团队成员,您好!

我有一个关于RXCLK的问题。

如果信号发生器的输出在信号未稳定时输入到RXIN0,它是否会影响RXCLK的频率输出?

问题详情如下:

良好状态:信号发生器信号稳定时,将270 MHz输入至RXIN0。 RXCLK的27 MHz输出已确认。

不良状况:启动信号发生器时输入,在大约3秒内稳定到270MHz;RXCLK输出锁定在27.5MHz~28MHz。

请告诉我您的意见。

此致,

Masakazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候,

    由于信号发生器的输出未稳定,设备无法正确恢复恢复时钟。 信号发生器输出稳定后,我们应该能够正确恢复接收的时钟。  

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nasser:

    客户称,即使信号发生器输出稳定到270MHz,RXCLK也是27.5MHz~28MHz。 他已经尝试离开了几个小时,但结果仍然是一样的。

    是否有办法解决此问题?

    此致,

    Masakazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候,

    要退出此模式,我们必须丢失设备输入的信号并重新应用信号,或者通过使能引脚禁用并启用设备。 这将强制CDR状态机重新启动锁定采集。  

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nasser:

    感谢我们的支持。

    我理解。

    此致,

    Masakazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Nasser:

    使能引脚设置写在数据表中的什么位置?

    是RX_MUX_SEL吗?

    此致,

    Masakazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候Adachi-San,

    请使用重置PIN。 通过将此引脚设置为高,然后设置为低,我们将重新启动CDR状态机。  

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nasser San,

    谢谢。  我很明白。

    此致,

    Masakazu