https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097099/lmh0071-about-rxclk
部件号:LMH0071团队成员,您好!
我有一个关于RXCLK的问题。
如果信号发生器的输出在信号未稳定时输入到RXIN0,它是否会影响RXCLK的频率输出?
问题详情如下:
良好状态:信号发生器信号稳定时,将270 MHz输入至RXIN0。 RXCLK的27 MHz输出已确认。
不良状况:启动信号发生器时输入,在大约3秒内稳定到270MHz;RXCLK输出锁定在27.5MHz~28MHz。
请告诉我您的意见。
此致,
Masakazu