Other Parts Discussed in Thread: LMH1218, LMH1219
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMH1218 在“线程: LMH1219”中讨论的其他部件
希望通过2-5米电缆驱动100ohm dif对SMPTE292。 此特定应用不能使用同轴电缆。
是否可以在OUT0上使用平衡变压器将75欧姆转换为100欧姆? 或者是否可以使用OUT1+/-作为电缆驱动器?