This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:LMH1218,带75欧姆至100欧姆Balun

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1218, LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099885/lmh1218-lmh1218-with-balun-75ohm-to-100ohm

部件号:LMH1218
在“线程: LMH1219”中讨论的其他部件

希望通过2-5米电缆驱动100ohm dif对SMPTE292。 此特定应用不能使用同轴电缆。

是否可以在OUT0上使用平衡变压器将75欧姆转换为100欧姆? 或者是否可以使用OUT1+/-作为电缆驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nathan,

    这取决于2-5米电缆的损耗。

    其次,它还取决于LMH1218的OUT0驱动的接收器增益- RX。 如果您的接收器具有20-25dB增益,并且您的电缆损耗也低于此范围,则可以使用100欧姆输出驱动您正在使用的100欧姆差分电缆。

    此致,Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当时正在考虑在接收器端使用LMH1219。 在最大插入损耗~31.2 db/STP @ 1GHz的情况下运行铜质30 m 是否可行?  根据我的理解,OUT0+和OUT0-可以用作100ohm dif输出,这是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nathan,

    请向我发送朋友请求以及 您的电话号码,以便我们可以详细讨论此问题。

    此致,Nasser