Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI, TUSB4041I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB2036 主题中讨论的其他部件:TUSB4020BI, TUSB4041I
您好,
我正在使用TUSB2036VFR -全速(12Mbps) USB 2.0 集线器控制器进行我的一个项目。 您是否可以推荐具有相同封装尺寸和引脚兼容性的高速(480Mbps) USB 2.0 控制器或等效控制器?