This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:USB 2.0 集线器控制器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI, TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101568/tusb2036-usb-2-0-hub-controller

部件号:TUSB2036
主题中讨论的其他部件:TUSB4020BITUSB4041I

您好,

我正在使用TUSB2036VFR -全速(12Mbps) USB 2.0 集线器控制器进行我的一个项目。 您是否可以推荐具有相同封装尺寸和引脚兼容性的高速(480Mbps) USB 2.0 控制器或等效控制器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jayasurya:

    我们没有占用相同空间的USB 2.0 HS集线器。  我们有TUSB4020BI (2端口) 和TUSB4041I (4端口)作为USB 2.0 HS集线器提供。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。