请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3826万I 各位专家,您好!
客户看着DP8.3826万的数据表,对 基本模式下的STRAP2和STRAP7信号有点困惑。
根据"表7-1。 Pin Functions (Basic Mode)(PIN功能(基本模式)))"中的两个信号是PD (下拉),但在"表9-14. PHY地址带表"和"表9-16. 自动协商带表"有信息表明STARP2的默认状态为"1",STRAP7为"1"。
能否向我解释一下具体情况?
谢谢你
此致,
马文