This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3826万I:基本模式下的Strap7,strap2

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099782/dp83826i-strap7-strap2-in-basic-mode

部件号:DP8.3826万I

各位专家,您好!

客户看着DP8.3826万的数据表,对 基本模式下的STRAP2和STRAP7信号有点困惑。  
根据"表7-1。 Pin Functions (Basic Mode)(PIN功能(基本模式)))"中的两个信号是PD (下拉),但在"表9-14. PHY地址带表"和"表9-16. 自动协商带表"有信息表明STARP2的默认状态为"1",STRAP7为"1"。

能否向我解释一下具体情况?

谢谢你

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

     我将与团队就此进行核实,并在本周结束前回复您。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    你好。 来自团队的任何消息?

    谢谢你。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    抱歉,我将在下周初得到答复。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    数据表E版包含一个错误,将在下一个修订版中更正。  

    表7-1的引脚13 (RX_D3,Strap7)和引脚30 (LED0,Strap2)应显示"Reset:I,PU"。

    谢谢!

    David