Other Parts Discussed in Thread: THVD8000
大家好,
我的客户有疑问。
"O日期,我们的产品由24V DC (+/- 20 %)和GND供电。 它们在RS485中与SN65HVD75DGK驱动器通信。
我们可以物理移除RS 485,以便通过电源总线传输数据。
THVD8000组件似乎是实现此目的的理想选择,但在文档中,我们可以阅读以下内容:"A或B输入处的电压(差分或相对于GND):-18V (最小)至18V (最大)"
我认为这就是问题所在,
我们如何找到解决方案?"
非常感谢你的帮助。
此致,