This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:THVD8000和电源

Guru**** 2384020 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD8000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099677/thvd8000-thvd8000-and-power-supply

部件号:THVD8000

大家好,

我的客户有疑问。

"O日期,我们的产品由24V DC (+/- 20 %)和GND供电。 它们在RS485中与SN65HVD75DGK驱动器通信。
我们可以物理移除RS 485,以便通过电源总线传输数据。
THVD8000组件似乎是实现此目的的理想选择,但在文档中,我们可以阅读以下内容:"A或B输入处的电压(差分或相对于GND):-18V (最小)至18V (最大)"
我认为这就是问题所在,
我们如何找到解决方案?"

非常感谢你的帮助。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhonghui,

    请参阅此处 的RS-485 THVD8000设计指南:https://www.ti.com/lit/an/slla496a/slla496a.pdf?ts=1652107823556&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    简而言之-虽然A和B不能暴露在其额定值之外的电压下- THVD8000的建议设置通过使用电容器和电感器隔离来自THVD8000的电源信号-参见下图:

    使用数据表和/或所链接的设计指南中的设计方程式将帮助确定电感器电容器的大小-基本上,经验法则是我们假定电感器是交流接地的 (这在技术上可能不正确-但功率信号的频率将足够低,对于这种假设是可以接受的)。 RS-485规格的最小接地负载为375欧姆-因此在上图中,这意味着L1和L3处于并联状态,L2和L4也处于并联状态-在所选调制频率下,接地阻抗是L1的并联组合 每条线路的L3或L2和L4 -因此对于300kHz的mod频率-->求解并联Z = 2 * Pi * f * L --> L = Z/(2 * Pi * f)-- > L = 375/(2 * Pi * f)= 198.944uH最小电感。 这意味着如果两个节点系统L1和L3在每个节点上的最小值为~400uH。 电容器的调制频率仅需小于5欧姆,并且可以处理在操作过程中将会穿过电容器的功率和电压。 这只是一个示例,因为THVD8000可获得高达5MHz的调制频率,从而实现更小的电感和电容器。   

    正如注释,该设备可以处理多节点系统,如其他RS-485设备-请参见下图:

    24V - 30V系统是此部件使用最多的地方,因此根据应用细节,此部件看起来是一个好的备选部件。  有些系统架构允许该部件的电压远远高于30V,但它需要多个IC,我认为这不是该系统所必需的。  

     如果客户对此信息有任何疑问,请告诉我,以了解他们是否希望了解有关该部件的更多信息。 如果您的客户尝试使用RS-485类型设备通过电源线传送数据,THVD8000是许多不同系统中都使用的理想选择。 如果您对零件的工作方式有任何其他问题,也请告诉我!

    最佳,

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parker,

    感谢您的详细回答。

    我将客户的更新问题放在附件中,请检查。

    e2e.ti.com/.../THVD8000-architecture.docx

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhonghui,

    感谢您的报告。

    我确实认为这种实施会带来挑战-它不应该是不可能的,但它将会更多地参与。 这是由于在同一线路上连接的THVD8000模块数量+距离-您尝试达到的数据速率是多少?

    该设备的额定功率应可处理多达256个节点(第1/8单元加载设备- appx。 设备A和B线路上的96K欧姆输入阻抗)。 RS-485可处理多达32个单元负载-在使用32个单元负载的线路8上最多使用64个模块-这将影响电源总线上的电感器尺寸(使其更大)。  

    请参阅下面有关系统的建议体系结构 (它更接近图中的选项2 -但两者都可以,因为这将更依赖于物理布局,因为THVD8000所需的额外组件在两种情况下都是相同的-另一个问题可能是选项2中的问题  只有一个连接点时,电源信号会变得太弱(我认为这不是一个很大的问题,但可能需要研究)。 :

    从根本上说,在上图中,64个模块-我们有一个电源,并联提供给每一个其他电源负载。 此图假定具有等效电源负载+电源(63个负载,1个电源)的最大节点数(64)。

    挑战在于电感大小-根据距离,您应该能够获得最大500kbps (使用5MHz调制频率),因为RS-485应通过5MHz信号传输最大80米(如果在真正的差分模式下设置)。  

    假设所有节点都具有功率负载(它们不一定需要-但最坏的情况是它们需要),具有THVD8000输入阻抗的A或B线路的总接地电阻(考虑到线路到接地阻抗)如下所示:

    使用可能的最小电感(调制频率,fc,将设置为5MHz)- fc = 5MHz -使用THVD8000的最小输入阻抗(96k Ω 基于256节点支持规格) Zin_n = 96k。 如果我们将每个电感设置为彼此相等(L_2n和L_2n-1始终相等),则可以简化方程式。 n表示节点数-因此本用例中的最大值为64) 使用此信息可以找到一个通用简化公式:

    设置为375和求解L将在fc = 5MHz时提供最小电感,64个节点:

    您将需要128个电感器(每条线路64个),每个电感至少为1.019mH。  

    还需要考虑短管长度-  

    由于只应使用120欧姆电阻器端接1号设备和64号设备,其他62 THVD8000将不会端接-但是,由于这一原因,端子的长度将取决于输出转换的速度。  

    短线长度是从主电缆到未端接收发器(设备2 -#63)的偏差长度。 最大短管长度由以下项指定:

    其中C =光速,V是通过电缆传输的信号的相位速度(通常以C的分数或百分比表示-这取决于电缆)。  

    这是设计必须满足的条件。

    在您所附文档中的一些问题上:

    1.直流电源接地是否正常? -是的,它可以接地-根据所需的数据速率,可以有一种方法将此设备用作伪差分收发器-这意味着1线通信。 它取决于数据速率,因为在这些情况下差分输出幅度减半,但您也可以切断一半的电容器和电感器-使用80米电缆,但这可能是不可能的。 此外,切割为1根线不会改变电感,在5MHz光纤信道下,最小电压为1.019mH -使用单端设置时,调制频率可能需要低于5MHz,以最大程度地减少电缆的交流衰减-因此电感可以增加。

    2.屏蔽布线? -是的,使用屏蔽电缆是可以的-我们仍然建议传输线路具有120欧姆的特性阻抗,以帮助减少反射回总线或产生直波。 您的实施中的金属棒可能是合适的,具体取决于其特性阻抗和它占用的总线数量(长度) 我想这可能是传输线路阻抗中的某种不连续性-但如果它足够短,这可能不是什么大问题。 如果金属棒在电感器后面(即在电源负载或电源侧),那就不重要了。 强烈建议在功率负载/电源上有适当的滤波电容,以提高系统的性能。   

    一些最后注释:

    1.如果不是所有64个节点都具有正常的功率负载/电源 ,则可能会降低每个节点的最小电感。 上面显示的是最坏的情况。

    2.布线非常重要,在总线两端(设备1和64)具有具有120欧姆特性阻抗的传输线路和120欧姆的终端电阻 器将有助于保护通信信号的信号完整性。  

    3.在电源接地的情况下,可以根据数据速率查看单线电源线通信,以减少系统所需的无源设备数量。 但这会减小距离

    4.如果没有遵循最大存根长度或传输线路特性,则更有可能不会出现信号完整性问题和/或通信故障。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳,

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parker,

    感谢你 的帮助。

    解释太详细了。 再次感谢。

    此致,