Other Parts Discussed in Thread: TFP410, TFP410-EP
在使用TFP410EP对我的新设计进行加速寿命测试期间,我们遇到了一些问题。 当我们在环境温度高达50°C且箱体温度为64°C时循环电源时,TX0+/-线不会激活。 我已确认H,V,DE和DCLCK都出现在输入上。 所有其它DVI输出均处于活动状态。 在高温条件下重启电源之前,设备可以完美运行。
分辨率设置为XGA。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,David:
只要您不关闭电源再打开,它就能在50°C后正常工作。 一旦它发生故障,它似乎不会在温度低至5度(~45°C)时恢复,直到您重新启动电源。 明天,我将尝试在故障后降低至25 C,而不是重启。
我还没有对安装的零件进行过X射线检查,但我假设在回流前100 % 粘贴覆盖范围,回流后产生的任何空隙为< 50 %。 听起来我需要通过X射线进行确认。 3所有CCA都表现出相同的症状。
您是否有当地可用FAE的建议?
感谢您的快速响应,
Rob
Rob
我们的TI客户经理Brad将就设备退回流程与您联系。
请在此处遵循我们的买家退货流程: https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html,如果您有任何疑问,请告知我们。
谢谢
David