This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:关闭并重新打开电源和TX0+/-

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, TFP410-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1100281/tfp410-cycling-power-and-tx0--

部件号:TFP410

在使用TFP410EP对我的新设计进行加速寿命测试期间,我们遇到了一些问题。  当我们在环境温度高达50°C且箱体温度为64°C时循环电源时,TX0+/-线不会激活。  我已确认H,V,DE和DCLCK都出现在输入上。  所有其它DVI输出均处于活动状态。  在高温条件下重启电源之前,设备可以完美运行。

分辨率设置为XGA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您将温度降至25C,TX0+/-输出是否会恢复?  

    TFP410散热垫是否焊接在板上接地,且至少覆盖50 % 焊膏。

    您能否联系我们当地的FAE,提交两个单位的FA?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    只要您不关闭电源再打开,它就能在50°C后正常工作。  一旦它发生故障,它似乎不会在温度低至5度(~45°C)时恢复,直到您重新启动电源。  明天,我将尝试在故障后降低至25 C,而不是重启。

    我还没有对安装的零件进行过X射线检查,但我假设在回流前100 % 粘贴覆盖范围,回流后产生的任何空隙为< 50 %。  听起来我需要通过X射线进行确认。  3所有CCA都表现出相同的症状。

    您是否有当地可用FAE的建议?

    感谢您的快速响应,

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob

    请给我几天时间,找到当地FAE,帮助您提交商品。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob

    我们的TI客户经理Brad将就设备退回流程与您联系。  

    请在此处遵循我们的买家退货流程: https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html,如果您有任何疑问,请告知我们。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    当检测到有效视频在无效(EDGE触发)后可用于TTL输入时,我通过发出芯片重置和初始化来解决问题。  似乎在所有条件下工作。  是否有任何想法导致仅一个DVI通道(TX0)完全缺乏活动?  H,V和DE相关?  这些在该信道的非活动部分。   

    手指交叉。  感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob

    三个TMDS通道用于在活动视频间隔(DE =高)期间传输RGB像素数据,还用于在非活动显示或空白间隔(DE =低)期间传输HSYNC,VSYNC和三个用户可定义控制信号CTL[3:1],如下所示。

    那么,当DE为高(活动视频)或DE为低(空白)时,您是否看到了问题?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TX0信道(仅该信道)在整个活动和非活动部分(DE高和低)期间完全处于非活动状态且处于低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob

    在您之前的消息中,您说:"当检测到有效视频在不有效(EDGE触发)后可用于TTL输入时,我通过发出芯片重置和初始化来解决问题。  似乎在所有条件下工作"。 但是,最初的问题是 ,当您在环境温度为50°C且箱体温度为64°C时重新启动电源时,TX0+/-线不会激活,这两种设置之间有什么区别?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    区别在于,我们不是在通电时执行重置和初始化,而是等到TTL输入视频从无效状态变为有效状态后再重置/初始化。

    谢谢

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob

    我认为DVI源的失效状态使TFP410混淆并导致TFP41-EP TX0+/-出现问题。 一旦数据有效且TFP410-EP复位,TFP410-EP将锁定到输入端并处于正确状态。

    谢谢

    David