This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:DS90UB960-Q1:Ds90ub960 + Ds90ub953数据延迟

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1100864/ds90ub960-q1-ds90ub960-q1-ds90ub960-ds90ub953-data-delay

部件号:DS90UB960-Q1

尊敬的TI工程师,
我的主板解串器是960,摄像机串行器是953。 现在,borad会显示摄像机的图像,并具有较长的延迟时间。 我的初始化顺序如下。 您能帮我看看是否要配置初始化顺序吗?

Board.WriteI2C (init_seq,init_seq_size,0x72,(0x00+port));
           Board.WriteI2C (init_seq,init_seq_size,0x5c,pSensor->serializer别名);
           Board.WriteI2(Cinit_Seq, init_Seq_size, 0x6E, 0xAA );
           Board.WriteI2(Cinit_Seq, init_Seq_size, 0x6f, 0x98 );
           Board.WriteI2(Cinit_Seq, init_Seq_size, 0x7C, 0x00 );
           Board.WriteI2(Cinit_Seq, init_Seq_size, 0x6D, 0x7C);
           Board.WriteI2C (init_seq,init_seq_size,0x58,0x5E,);
   Board.WriteI2(Cinit_Seq, init_Seq_size, 0x4C, 0x1F );
   Board.WriteI2C (init_seq,init_seq_size,0x1F,0x00);
   Board.WriteI2C (init_seq,init_seq_size,0x10,0x91);
   Board.WriteI2(Cinit_Seq, init_Seq_size, 0x19, 0x15);
   Board.WriteI2(Cinit_Seq, init_Seq_size, 0x1A, 0xB3 );
   Board.WriteI2(Cinit_Seq, init_Seq_size, 0x1B, 0xC3 );
   Board.WriteI2(Cinit_Seq, init_Seq_size, 0x1C, 0x4F );
   Board.WriteI2(Cinit_Seq, init_Seq_size, 0x18, 0x01);
   Board.WriteI2(Cinit_Seq, init_Seq_size, 0x32, 0x01);
   Board.WriteI2(Cinit_Seq, init_Seq_size, 0x33, 0x01);

谢谢,

吴先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以在此处提供有关您的问题的一些更详细的说明? 您是否说SERDES会在您的系统初始化总时间中增加较长的启动延迟? 您如何确定延迟是由SERDES引起的,而不是由信号链中的其它元素引起的,例如视频处理器获取960输出并将其转换为显示格式?

    此致,

    凯西