尊敬的TI工程师,
我的主板解串器是960,摄像机串行器是953。 现在,borad会显示摄像机的图像,并具有较长的延迟时间。 我的初始化顺序如下。 您能帮我看看是否要配置初始化顺序吗?
Board.WriteI2C (init_seq,init_seq_size,0x72,(0x00+port));
Board.WriteI2C (init_seq,init_seq_size,0x5c,pSensor->serializer别名);
Board.WriteI2(Cinit_Seq, init_Seq_size, 0x6E, 0xAA );
Board.WriteI2(Cinit_Seq, init_Seq_size, 0x6f, 0x98 );
Board.WriteI2(Cinit_Seq, init_Seq_size, 0x7C, 0x00 );
Board.WriteI2(Cinit_Seq, init_Seq_size, 0x6D, 0x7C);
Board.WriteI2C (init_seq,init_seq_size,0x58,0x5E,);
Board.WriteI2(Cinit_Seq, init_Seq_size, 0x4C, 0x1F );
Board.WriteI2C (init_seq,init_seq_size,0x1F,0x00);
Board.WriteI2C (init_seq,init_seq_size,0x10,0x91);
Board.WriteI2(Cinit_Seq, init_Seq_size, 0x19, 0x15);
Board.WriteI2(Cinit_Seq, init_Seq_size, 0x1A, 0xB3 );
Board.WriteI2(Cinit_Seq, init_Seq_size, 0x1B, 0xC3 );
Board.WriteI2(Cinit_Seq, init_Seq_size, 0x1C, 0x4F );
Board.WriteI2(Cinit_Seq, init_Seq_size, 0x18, 0x01);
Board.WriteI2(Cinit_Seq, init_Seq_size, 0x32, 0x01);
Board.WriteI2(Cinit_Seq, init_Seq_size, 0x33, 0x01);
谢谢,
吴先生