This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:扩展寄存器访问和'强制主机-客户端配置'

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1100244/dp83td510e-extended-register-access-and-forcing-host-client-configuration

部件号:DP83TD510E

我们有DP83TD510E评估板,并将其性能与ADIN1100进行比较。

我们希望找到这些phy的范围限制,为此,我想测试此应用程序中的'Forcing Host-Client Configuration'注意:'Extend Network Reach with IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Ethernet PHYs'(使用IEEE 802.3cg 10BASE-T1L以太网PHY扩展网络范围)-

www.ti.com/.../sluaaa9a.pdf

为此,我需要访问扩展寄存器,但这没有很好的记录,所以我尝试了一个简单的测试,看看我是否可以读取an_status寄存器中的LINK_STATUS。 从TI论坛和其他TI PHY获得脚本,例如:

开始
001f 8000
000d 0007  
000e 0201
000d 4007
000e  
结束

应该允许我读取链接状态,但我始终得到0x0000,即使链接肯定已打开。

已尝试对0x000d寄存器进行读写读,以查看写入是否正常,下面的数据显示它根本没有更新。

寄存器001f是:8000
注册000d为:401F //读取
注册000d为:0007 //写入
注册000d为:401F //读取-未更改!

 非常感谢您的任何帮助。

谢谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    您的序列对于寄存器0x0201的读数看起来是正确的。 您是否能够对任何其它寄存器(如0x0011)执行读写读?

    如果是这样,您是否可以尝试从不同的MMD读取地址,如0x1007。 顺序应如下所示:

    1.写入0x0001以注册0x000D
    2.写入0x0007以注册0x000E
    3.写入0x4001以注册0x000D
    4.读取寄存器0x000E

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    感谢您为我调查此问题。 最后的解决方法是将扩展寄存器设置为否。现在,我可以读/写所有寄存器,包括扩展寄存器。

    Andy