Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E
我们有DP83TD510E评估板,并将其性能与ADIN1100进行比较。
我们希望找到这些phy的范围限制,为此,我想测试此应用程序中的'Forcing Host-Client Configuration'注意:'Extend Network Reach with IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Ethernet PHYs'(使用IEEE 802.3cg 10BASE-T1L以太网PHY扩展网络范围)-
为此,我需要访问扩展寄存器,但这没有很好的记录,所以我尝试了一个简单的测试,看看我是否可以读取an_status寄存器中的LINK_STATUS。 从TI论坛和其他TI PHY获得脚本,例如:
开始
001f 8000
000d 0007
000e 0201
000d 4007
000e
结束
应该允许我读取链接状态,但我始终得到0x0000,即使链接肯定已打开。
已尝试对0x000d寄存器进行读写读,以查看写入是否正常,下面的数据显示它根本没有更新。
寄存器001f是:8000
注册000d为:401F //读取
注册000d为:0007 //写入
注册000d为:401F //读取-未更改!
非常感谢您的任何帮助。
谢谢!
Andy