请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCA9306 主题中讨论的其他部件: SN74LVC2G66
VREF1是否可以= VREF2 = 3.3V? 使用 PCA9306将一个I2C总线与另一个总线隔离。
相关信息: 当VREF1 = 3.3V时,VREF2是否= 0V?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
VREF1是否可以= VREF2 = 3.3V? 使用 PCA9306将一个I2C总线与另一个总线隔离。
相关信息: 当VREF1 = 3.3V时,VREF2是否= 0V?