This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:3.3V至3.3V隔离

Guru**** 1166960 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, SN74LVC2G66
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102333/pca9306-3-3v-to-3-3v-isolation

部件号:PCA9306
主题中讨论的其他部件: SN74LVC2G66

VREF1是否可以= VREF2 = 3.3V?  使用 PCA9306将一个I2C总线与另一个总线隔离。

相关信息: 当VREF1 = 3.3V时,VREF2是否= 0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设备是无源开关。 它仅在EN被拉至GND时隔离总线。

    如果要断开两条总线之间的连接,请使用简单的交换机,如SN74LVC2G66。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    零件设计成原型。  当VREF1=VREF2=3.3V时,它是否工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以,但您可以用两根导线替换它。

    当VREF1 = 0 V时,电流将从VREF2泄漏到VREF1。 但当VREF2 = 0 V时,EN也是0 V,并且I/O断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要在睡眠期间关闭VREF2和EN,否则我们不需要隔离I2C总线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这会奏效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inderjit,

    克莱门斯是正确的。 如果您的耗材彼此相等,则可以在交换机配置中使用设备:

    最佳,

    Chris