请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMDS181 大家好,
客户在使用TMDS181时遇到问题,希望您能提供帮助~
连接:4K源- TMDS181 - FPGA
客户发现其Bert错误计数显示设备中发生了一些错误。 根据数据表,Bert错误计数显示TMDS差异和数据错误。
但是,您能否帮助我了解是什么情况导致了此错误?
发生Bert错误计数时,错误是来自源还是来自FPGA反馈?

谢谢!
Rayna
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Rayna
TMDS181在每个RX通道上都具有模式验证功能。 因此它从源端看到了错误。
有关TMDS181模式验证,请参阅此应用手册 ,网址为https://www.ti.com/lit/ug/sllu294/sllu294.pdf。
您能否分享该原理图? 电源是交流耦合还是直流耦合? 他们是否发现此设计存在任何功能问题?
谢谢
David