This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:Bert错误计数问题

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1103888/tmds181-bert-error-count-issue

部件号:TMDS181

大家好,

客户在使用TMDS181时遇到问题,希望您能提供帮助~

连接:4K源- TMDS181 - FPGA

客户发现其Bert错误计数显示设备中发生了一些错误。 根据数据表,Bert错误计数显示TMDS差异和数据错误。

但是,您能否帮助我了解是什么情况导致了此错误?  

发生Bert错误计数时,错误是来自源还是来自FPGA反馈?

谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna

     TMDS181在每个RX通道上都具有模式验证功能。 因此它从源端看到了错误。  

    有关TMDS181模式验证,请参阅此应用手册 ,网址为https://www.ti.com/lit/ug/sllu294/sllu294.pdf。  

    您能否分享该原理图? 电源是交流耦合还是直流耦合? 他们是否发现此设计存在任何功能问题?

    谢谢

    David