This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046-DCI:拉入USB3电缆通用电压输出限制

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM, TUSB1146
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101811/tusb1046-dci-pull-in-the-usb3-cable-common-voltage-outoff-limit

部件号:TUSB1046-DCI
主题中讨论的其他部件:TUSB1046EVMTUSB1146TPS6.5987万D

您好,TI团队

  1. 有一个项目使用TUSB1046-DCIRNQT,原理图被称为TUSB1046EVM。 同时连接DisplayPort和USB3时,TUSB1046寄存器配置为0x0A=0x03,0x10=0xAA,0x11=0xAA,0x12=0x02,0x13=0x00,0x20=0xAA,0x21=0x0Aa,0x22=0x04。pin25(AUXn)共模电压为1.57V,而PIN28V (UX24)共模电压为0.28V。 然后拔出USB3电缆,引脚25 (AUXn)共模电压变为2.83V,拉入USB3电缆共模电压将再次降至1.57V。 您能帮我解决这个问题吗?
  2. 拔下USB3线缆时,设备(TUSB1046)可以正常工作,4通道翻转,4通道不 翻转,2通道+USB3翻转,2通道+USB3不翻转。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TX1/TX2,RX1/RX2连接在何处? 它们是否连接到Type-C连接器?

    如果要连接到Type-C连接器,则主机已具有上拉/下拉(100k)。 在这种情况下,您将保持R20和R21打开。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David  

    1.感谢您的快速回复。  TX1/TX2,RX1/RX2连接到扩展坞或监护仪。 当我移除USB3电缆(j?)时 DP信号 工作正常。 然后我拉USB3电缆,PIN25的公共电压将从2.8V下降到1.5V,我很困惑为什么USB3电缆会影响PIN 25的公共模式电压。

    谢谢  

    Thomas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    您是否尝试过移除R20和R21? 100k上拉/下拉应已填充到DP源端,1M上拉/下拉应已填充到显示器或扩展坞上。  

    看起来您正在使用TUSB1046 I2C模式来控制TUSB1046。

    • 对于I2C_EN,请使用1k上拉代替100k。
    • 对于SCL/SDA,请使用4.7K上拉,而不是100k。  

    您是否有通过I2C总线对TUSB1046进行编程的PD控制器?  

    谢谢

    David   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,David

    1.很抱歉 回复延迟。

    2.我按照您的说明移除R20和R21,将100K更改为1k和4.7K, 并将C28和C29更改为0r, 但结果仍然相同。

      插入USB3电缆时,AUXn共模电压仍更改为1.59V。

    3.我将TUSB1046DCIRNQR更改为TUSB1146RNQR,出现了相同 的现象。

    有TPS6.5987万D PD控制器,但仍使用EC控制TUSB1046或TUSB1146。

    5.below是调试 记录。

    e2e.ti.com/.../USB3IN-PD-message.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否探测故障情况下的CC1,CC2和HPDIN电压?

    以下是电源应使用的CC电压值 ,用于根据电源提供的USB Type-C电流广告(默认USB,1.5A @ 5 V或3.0 A @ 5 V)检测连接的内容。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    1.我已经探测了HPDIN PIN,它会在 故障情况下或正常情况下将电压从3.3V降至0v。  和PD按摩的体验是一样的。

    2.当配置TUSB1046或TUSB1146 4lane模式或2lane + USB时,当 插入USB3电缆时,共模电压将从2.8V下降到1.5V,当拔下USB3电缆时,共模电压将上升到2.8V。 上述操作没有任何PD按摩协商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请看一下完整的示意图和布局吗?  

    老实说,我看不出来插入USB3电缆会对AUX电压有何影响。 PD控制器不能识别USB3电缆的插入,不应更改其TUSB1046配置(寄存器0x0A)。 我能看到的唯一影响AUX的是来自USB3连接器的VBUS和接地连接。

    您是否将TUSB1046散热垫焊接到印刷电路板接地?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,David

    1.感谢您的建议。

    2,有一个SMT错误,即B5是短B6,因此会导致下沉侧错误。

    谢谢

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    感谢您分享好消息,我很高兴您发现了问题。

    谢谢

    David