主题中讨论的其他部件:TUSB1046EVM, TUSB1146, TPS6.5987万D
您好,TI团队
- 有一个项目使用TUSB1046-DCIRNQT,原理图被称为TUSB1046EVM。 同时连接DisplayPort和USB3时,TUSB1046寄存器配置为0x0A=0x03,0x10=0xAA,0x11=0xAA,0x12=0x02,0x13=0x00,0x20=0xAA,0x21=0x0Aa,0x22=0x04。pin25(AUXn)共模电压为1.57V,而PIN28V (UX24)共模电压为0.28V。 然后拔出USB3电缆,引脚25 (AUXn)共模电压变为2.83V,拉入USB3电缆共模电压将再次降至1.57V。 您能帮我解决这个问题吗?
- 拔下USB3线缆时,设备(TUSB1046)可以正常工作,4通道翻转,4通道不 翻转,2通道+USB3翻转,2通道+USB3不翻转。