This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A-Q1:我是否可以使用模拟多路复用器来实现这一目标?

Guru**** 2535790 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109777/tca9548a-q1-may-i-use-analog-mux-to-realize-this-fucntion

器件型号:TCA9548A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA9548A

您好、专家、

我在数据表中看到以下图片。 我想这项工作真的很像模拟多路复用器。 那么、奇怪的是、如果我使用16通道多路复用器、有何区别? 我们是否有充分的技术原因需要使用它? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟开关将使用传输门。 TCA9548A 仅使用 N 沟道 MOSFET、可防止接近或高于 VCC 的电压通过、从而实现电平转换。

    TCA9548A 由 μ I²C 总线本身控制。 通用模拟开关需要单独的 GPIO 线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、Elec、

    Clemens 绝对是对的、但我们的 MPD 团队确实拥有专为更高速度而制造的多路复用器。 我以前看到有人出于不同的原因将其用于 I2C。 我仍然建议在大多数应用中使用实际的 I2C 开关、但如果您确实需要通用 MUX、我可以让您与 MPD 团队联系。

    最棒的

    Chris