This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1167-Q1:WAKE 引脚

Guru**** 1561515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108494/tcan1167-q1-wake-pin

器件型号:TCAN1167-Q1

在数据表所述的电路中、一个33kΩ Ω 的限流电阻器被连接至 WAKE 端子、一个0.1nF 的电容器与 SW 并联。 您能告诉我们这两点的作用吗? 我想尽可能减少器件数量、因此我想将其拆除(电阻器短路、电容器开路)、但我想检查是否可能、所以请告诉我这个角色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hisayoshi、

    本示例中 WAKE 引脚周围显示的所有电路都是为了方便使用按钮类型输入。 突出显示的电阻器和电容器用于滤波和电流限制从该按钮到 WAKE 引脚的输入信号。 如果此唤醒信号的源更干净、并且不需要去抖或滤除、则可以省略这些无源组件。 如果未使用本地唤醒功能、则可在无需任何外部组件的情况下将 WAKE 引脚安全地连接到 Vsup 或 GND。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott