请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108494/tcan1167-q1-wake-pin
器件型号:TCAN1167-Q1在数据表所述的电路中、一个33kΩ Ω 的限流电阻器被连接至 WAKE 端子、一个0.1nF 的电容器与 SW 并联。 您能告诉我们这两点的作用吗? 我想尽可能减少器件数量、因此我想将其拆除(电阻器短路、电容器开路)、但我想检查是否可能、所以请告诉我这个角色。