This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:移植

Guru**** 2534270 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107614/sn65dp159-porting

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件:TMDS181

你(们)好

客户提出的问题:

SOC 侧确定有 DDC 查询分辨率、并且可以在 HDMI 连接器侧看到 CLK/数据操作。 但最后、HDMI 输出端没有信号(在测量引脚22 OUT_CLKP 并观察 MS 电平时、将出现类似于方波低电平的波形、这似乎是一个非停止环路)、目前、PIN38、39 SRC 没有端口。 没有信号输出是否正确?

2.在最后一个实验中、SN65DP159RSBR 被移除、并且可以通过直接从 SOC 端跳到连接器端来正常输出 HDMI 信号(只是为了判断 SOC 端的 HDMI 接口是否正常工作)

 SN65DP159RSBR 是否需要移植?

 您能否提供建议的移植值和移植指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享完整的原理图进行审阅?

    SOC 是否支持交流耦合或直流耦合输出?

    移植意味着什么?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    您能否共享完整的原理图进行审阅?

    >>作为附件

    SOC 是否支持交流耦合或直流耦合输出? 交流耦合或直流耦合:

    >>公共主板在 HDMI 总线上没有电容

    移植意味着什么?

    >>重定时器上的 I2C 总线是否能填充相关控制?

    e2e.ti.com/.../0407.dp159.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否说输入仅为直流耦合? 如果是这种情况、则它将不起作用、因为 DP159期望输入为交流耦合。 您需要在此设计中使用 TMDS181。

    谢谢

    David