请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3DV642-Q1 主题中讨论的其他器件: TS3DV642
您好、专家、
我们的客户使用 TS3DV642-Q1、它们是布局。 考虑到布局更好、他们希望交换端口连接。
- 它们将 D0+/-连接 到 HPD 和 CEC
- 它们交换 D0+和 D0-
对于以上两种用途、是否适用?
此外、 通用端口与不同标签之间的区别是什么。 它们在功能方面是否相同? 谢谢。

BR、
ElecCheng