This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:可以交换端口连接吗?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107872/ts3dv642-q1-can-exchange-the-port-connection

器件型号:TS3DV642-Q1
主题中讨论的其他器件: TS3DV642

您好、专家、

我们的客户使用  TS3DV642-Q1、它们是布局。 考虑到布局更好、他们希望交换端口连接。  

  1. 它们将 D0+/-连接 到 HPD 和 CEC
  2. 它们交换 D0+和 D0-

对于以上两种用途、是否适用?

此外、 通用端口与不同标签之间的区别是什么。 它们在功能方面是否相同? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家、

    我们的客户计划使用连接、如下所示。 请帮您检查是否有任何问题? 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气

    只要输入和输出匹配、TS3DV642就可以支持通道和极性交换。

    原理图本身看起来正常。

    谢谢

    David