主题中讨论的其他器件:DP83TC811
尊敬的技术支持:
我是 Tibor Abai、布达佩斯 Robert Bosch 的硬件工程师。 我与你的同事 Piotr Fiszer 有一些来往信函、他建议您与他联系。
我有以下问题:
TDR: 在哪里可以获得 SNLA389应用手册、在哪里可以看到"初始化设置"和" TDR 之前的配置"?
2.中断:PHYSCR 寄存器的位2 (FORCE_INTERRUPT)是用于驱动 INT 引脚在设置为1时立即更改状态、还是在正常运行期间发生任何中断源时使 ETH PHY 能够更改 INT 引脚? 如果我想立即更改 INT 引脚的状态、还需要进行哪些其他寄存器设置?
正如我看到的、这个主题需要以下设置:
INT_OE:1.
INTEN:1.
FORCE_INTERRUPT:1.
INT_POL:1 (在我们的设计中、它被电阻器上拉)
请确认这是正确的!
3、复位引脚: 在哪个寄存器中可以看到复位引脚(引脚11)被拉至 GND? 在 PHYRCR 寄存器(地址= 1Fh) [复位= 0000h] 中的第15位? 如果是,我们能否在正常状态下(预期为“0”)读取此值,将 Pin11拉至 GND (如果可以在复位期间读取,则读取“1”),然后将 Pin11拉回高电平,再次读取“0”。 如果是、是否需要其他寄存器、首先必须设置哪些寄存器?
如果没有、我们如何测试复位引脚?
谢谢!