This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813S-Q1:DP83TC813S-Q1

Guru**** 2013580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107473/dp83tc813s-q1-dp83tc813s-q1

器件型号:DP83TC813S-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TC811

尊敬的技术支持:

我是 Tibor Abai、布达佩斯 Robert Bosch 的硬件工程师。 我与你的同事 Piotr Fiszer 有一些来往信函、他建议您与他联系。

我有以下问题:

TDR: 在哪里可以获得 SNLA389应用手册、在哪里可以看到"初始化设置"和" TDR 之前的配置"?

2.中断:PHYSCR 寄存器的位2 (FORCE_INTERRUPT)是用于驱动 INT 引脚在设置为1时立即更改状态、还是在正常运行期间发生任何中断源时使 ETH PHY 能够更改 INT 引脚? 如果我想立即更改 INT 引脚的状态、还需要进行哪些其他寄存器设置?

正如我看到的、这个主题需要以下设置:

INT_OE:1.

INTEN:1.

FORCE_INTERRUPT:1.

INT_POL:1 (在我们的设计中、它被电阻器上拉)

请确认这是正确的!

3、复位引脚: 在哪个寄存器中可以看到复位引脚(引脚11)被拉至 GND?  在  PHYRCR 寄存器(地址= 1Fh) [复位= 0000h]  中的第15位? 如果是,我们能否在正常状态下(预期为“0”)读取此值,将 Pin11拉至 GND (如果可以在复位期间读取,则读取“1”),然后将 Pin11拉回高电平,再次读取“0”。 如果是、是否需要其他寄存器、首先必须设置哪些寄存器?
如果没有、我们如何测试复位引脚?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1) SNLA389在线提供、网址为 DP83TC813的产品文件夹页面。

    2) 2)这与 DP83TC811的寄存器0x11[2]的行为方式相同、其中这是一个测试中断。

    3) 3)我们没有复位监控功能。 每当 PHY 复位时、寄存器将擦除回默认值。 这种情况的预期用例是什么?

    此致、

    Gerome