This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:方向无法正常翻转#39;t

Guru**** 2828045 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105765/tusb321-dir-couldn-t-reversed-normally

器件型号:TUSB321
主题中讨论的其他器件: TUSB320

您好,

使用 Type-C 电缆(支持 USB 3.0)时、当 C 端口反向时、TUSB321的 DIR 可以正常反向;但是、使用 Type-C 电缆时、DIR 有时会错误地反向、这是在电缆缓慢插入时发生的。 现在、我们找到了一种解决方案、即拔下插头、超过10秒、快速插入、以便 DIR 恢复正常。 我是否可以问这可能是什么原因?

CC1 2在正向和反向插值0.429V、DIR 高电平1.78V、低电平0.4V、VBUS 5V 条件下测量、此时 DIR 可以正常反向; 当 DIR 无法正常反转时、CC1 2电平仍然正常、但 DIR 电平在1.6V 时保持不变、VBUS 在1V 时保持不变。   测量结果表明、当 USB 电缆未插入时、电路板上电、VBUS 电平为1V、我们认为如果 DIR 上拉1.8V 泄漏、将 Vbus 拉至1V、我想知道这1V 是否是 DIR 不能正确反转的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 UFP 吗? 当 C-C 线缆未连接时、VBUS 应该为0v。 您也可以发送 TUSB320吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当使用1K 电阻器的 VBUS 下拉,1V 电源消失,DIR 问题得到解决时、UFP,。 我们发现1V 来自引脚方向和 OUT1/2的上拉电源1V8,我想问为什么这个3引脚‘s 上拉电阻可以将 VDD 上拉至1V? 1V VDD 如何干扰 DIR 内部漏极开路的判断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否 使用 Vbus 为 TUSB321供电? 您能否发送 TUSB321的原理图?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我们使用独立的电源 TUSB321 VDD。 我想问、当 VDD 关闭时、是否应该添加下拉电阻器?该电平可以指示 VDD 关闭?   

    谢谢

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 U6003?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?