主题中讨论的其他器件: TUSB320
您好,
使用 Type-C 电缆(支持 USB 3.0)时、当 C 端口反向时、TUSB321的 DIR 可以正常反向;但是、使用 Type-C 电缆时、DIR 有时会错误地反向、这是在电缆缓慢插入时发生的。 现在、我们找到了一种解决方案、即拔下插头、超过10秒、快速插入、以便 DIR 恢复正常。 我是否可以问这可能是什么原因?
CC1 2在正向和反向插值0.429V、DIR 高电平1.78V、低电平0.4V、VBUS 5V 条件下测量、此时 DIR 可以正常反向; 当 DIR 无法正常反转时、CC1 2电平仍然正常、但 DIR 电平在1.6V 时保持不变、VBUS 在1V 时保持不变。 测量结果表明、当 USB 电缆未插入时、电路板上电、VBUS 电平为1V、我们认为如果 DIR 上拉1.8V 泄漏、将 Vbus 拉至1V、我想知道这1V 是否是 DIR 不能正确反转的原因?