This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD10:SN65HVD10R,3年内帧的任何变化?

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1103684/sn65hvd10-sn65hvd10r-any-change-of-the-frame-within-3-years

器件型号:SN65HVD10

我在 TI 网上商店购买了生产日期代码2208中的 SN65HVD10R 器件,但它似乎与 X 射线下的生产日期代码2050不同, 3年内帧是否有任何变化??  这是否正常??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到该主题已另外4次创建、同一用户也提出了相同的问题、因此我继续并删除了这些问题。

    是否可以对两个器件的顶部标记进行图片说明? 我可以在内部查找代码、看看它是否提供了更多详细信息。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      DC:2208

     DC:2050

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些代码。 我已向他们查询以验证他们的有效性、现在我将联系我们的团队、了解为什么 X 射线看起来不同。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来、组装/测试站点在这两个日期代码之间转换为不同的前置帧。 否则、这是一种正常的产品、在性能方面不会出现任何问题。

    此致、

    Eric Hackett