This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548A 模块 I/O 错误

Guru**** 2813235 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1105510/tca9548a-tca9548a-module-i-o-error

器件型号:TCA9548A

HII TCA9548A 模块与 Jetson AGX、AGX 不断抛出 I/O 错误以及与 Jetson NX 相同的 TCA9548模块工作正常。

我正在共享屏幕快照

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示模块和 AGX 的 μ I²C 总线部分的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 i2c 总线端口1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9548A 的 Ax 和 RST 引脚不得悬空。

    I²C Ω 线路上是否有上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模块 RST 引脚中的每个东西也会通过上拉电阻悬空

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SCL 和 SDA 具有上拉电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我正在使用的这个模块和这个与 AGX 连接的模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandiri、

    这似乎是  Adafruit 的 TCA9548A-MOD 板。 该板在 nRESET 线路上有一个上拉电阻器、因此我不认为这是这里的问题。  

    为了使 I2C 控制器访问 TCA9548A 通道0上的器件、必须首先在开关上启用该通道。 为此、控制器需要使用适当的器件地址向开关写入数据、该地址可在器件数据表的表1中找到。 为了启用通道0、写入此器件的数据需要将最低有效位(位0)设置为1。 如果没有其它通道被使用、数据字段可以为0x01。  

    写入完成后、通道0将被启用、I2C 控制器可以与连接到 SC0/SD0的任何响应器器件通信。 在对该下游通道上的任何响应器运行发现之前、请确保完成此操作。  

    如果在此之后仍有问题、请分享一个方框图、说明 TCA9548A 如何连接到 I2C 控制器和所有外设。 这将帮助我们了解 您所需的测试设置和功能。  

    此致、
    Eric Schott