主题中讨论的其他器件: DP83TC812R-Q1
您好,
我想知道 DP83TC814R-Q1与 DP83TC811SWRNDTQ1之间的差异。
WOL、JTAG 和 TC10的用途是什么?
JTAG 和调试工具套件之间有何区别?
我们是否需要通过编写软件来配置 PHY 控制器?
谢谢、
Chandra
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我想知道 DP83TC814R-Q1与 DP83TC811SWRNDTQ1之间的差异。
WOL、JTAG 和 TC10的用途是什么?
JTAG 和调试工具套件之间有何区别?
我们是否需要通过编写软件来配置 PHY 控制器?
谢谢、
Chandra
您好、Hillman、
感谢您的回答。
以下是我们产品的要求:
-->具有符合100BASE-T1、AECQ100标准的16位或32位控制器,最好具有加密引擎、支持固件升级选项、2UART、ADC、GPIO、PWM、 低功耗。 最终应用是自动驾驶汽车。
因此、如果我们有带 PHY+MAC 的主机控制器、这将是一个更好的选择、如果没有、那么您建议的 PHY 控制器和 MAC 控制器列表是什么。
PHY 控制器是否必须使用 JTAG 选项? 我们是否需要对 PHY 控制器进行编程?
如果存在调试工具套件、那么我们是否仍然需要 JTAG 选项?
谢谢、
Chandra
您好、Chandra、
--
此致、
林山民
您好、Chandra、
--
此致、
林山民