This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814R-Q1:DP83TC814R-Q1与 DP83TC811SWRNDTQ1之间的差异

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC814R-Q1, DP83TC812R-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102614/dp83tc814r-q1-difference-in-dp83tc814r-q1-vs-dp83tc811swrndtq1

器件型号:DP83TC814R-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83TC812R-Q1

您好,

我想知道  DP83TC814R-Q1与 DP83TC811SWRNDTQ1之间的差异。

WOL、JTAG 和 TC10的用途是什么?

JTAG 和调试工具套件之间有何区别?  

我们是否需要通过编写软件来配置 PHY 控制器?

谢谢、

Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandra、

    请分享您的系统要求、我们将分享相应的器件。

    • WOL 是陆地上的波形、用于在线路上的定义数据包上发送基于 GPIO 的信号
    • JTAG 是测试连续性等的标准。。 您可以在网上找到更多详细信息
    • TC10是一个标准定义低功耗模式进入存在协议
    • 调试工具套件 包含诸如数据发生器和校验器中的信号质量指示器构建等功能。  

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hillman、

    感谢您的回答。

    以下是我们产品的要求:
    -->具有符合100BASE-T1、AECQ100标准的16位或32位控制器,最好具有加密引擎、支持固件升级选项、2UART、ADC、GPIO、PWM、 低功耗。 最终应用是自动驾驶汽车。

    因此、如果我们有带 PHY+MAC 的主机控制器、这将是一个更好的选择、如果没有、那么您建议的 PHY 控制器和 MAC 控制器列表是什么。

    PHY 控制器是否必须使用 JTAG 选项? 我们是否需要对 PHY 控制器进行编程?

    如果存在调试工具套件、那么我们是否仍然需要 JTAG 选项?

    谢谢、

    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandra、

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hillman、

    感谢您的回复。

     DP83TC812x-Q1控制器适合我们。

    ->正在寻找与 DP83TC812x-Q1 PHY 控制器连接的 MAC 控制器。 请提供 TI MAC 控制器列表。

    ->我们是否需要配置 PHY 控制器寄存器? 如果是、我们如何配置它?  

    --> PHY 控制器不需要 WOL 和 JTAG 支持??

    谢谢、

    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandra、

    • MAC 控制器列表中没有详细信息。 请将此问题重新发布到适当的 E2E 表格。
    • 为调试和其他应用配置 PHY 控制器寄存器将非常有用。  通过 PHY 和 MAC 之间的 MDIO 上的上拉电阻器连接 MDC 和 MDIO 可以对其进行配置。 有关更多信息、请参阅数据表上的引脚配置会话。
    • 我们在812 PHY 中确实有 WOL、但 JTAG 支持不是必需的。

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiliman、

    感谢您提供详细信息。

    在哪里可以找到 TI MAC 控制器列表? 如果 TI 没有 MAC 控制器、那么是否可以使用微芯片 MAC 控制器与 TI PHY 控制器连接?


    谢谢、

    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandra、

    所有信息均位于 TI.com 上。 我们的 PHY 可以支持 IEEE 标准中的 MAC。  

    --

    此致、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hillman、

    我们看到一个支持 MAC 的 MAC 控制器 TI TMS570系列、但它是一个高端控制器、可能不适合我们。 您能否提供其它 MAC 控制器的详细信息? 因为我们希望同时使用 TI 的 MAC 和 PHY 控制器。

    谢谢、

    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hillman、

    我们看到一个支持 MAC 的 MAC 控制器 TI TMS570系列、但它是一个高端控制器、可能不适合我们。 您能否提供其它 MAC 控制器的详细信息? 因为我们希望同时使用 TI 的 MAC 和 PHY 控制器。

    谢谢、

    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandra、

     我们在 MAC 控制器侧没有详细信息。  如果可能、请将论坛发布给微控制 器团队? 他们将向您指出合适的专家、以帮助您解决此问题。

    --

    非常感谢您、

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hilman、

    我能够看到4个 MAC 控制器。

    我们决定使用  DP83TC812R-Q1 PHY 收发器。您提到我们可以使用 MDIO (SMI)方法配置 PHY 控制器。 在不使用 MDIO 接口的情况下、如何使用自举方法配置 PHY?

    谢谢、

    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandra、

    当 PHY 通过各种引脚中的电阻器加电时、自举将在初始工作模式下读取。 详细信息将在数据表的第8.5节中介绍。

    --

    此致、

    林山民