This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:UB941输出1920x720颜色和分辨率异常

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102013/ds90ub941as-q1-ub941-output-1920x720-color-and-resolution-abnormal

器件型号:DS90UB941AS-Q1

尊敬的 TI 专家:

我们使用 UB941和 UB948来启动1920x720面板。
UB948使用单路 FPD-link、双路 LVDS 输出模式。
我们尝试将 DSI RGB888或 DSI RGB565格式更改为 UB941、这两种显示都是异常的。(从941开始的模式生成是正常的。)

RGB565的 DSI 时序和结果:


.OutputMode = VOUT_MIPI_DSI_MODE_565_4LANE、
.DisplayTiming ={
.PixelClkFreq = 98301698、//60FPS
.DisplayMethod = 0、
.hsyncFrontPorch = 78、
.hsyncPulseWidth = 20、
.hsyncBackPorch = 32、
.vsynctoFrontPorch = 57、
.VsyncPulseWidth=11、
.vsyncdBackPorch = 12、
.ActivePixels = 1920、
.ActiveLines = 720、
}、
BlankPacket ={
.LenHBP = 50、
.LenHSA = 30、
.LenHFP = 148、
.LenBLLP = 0、

RGB888的 DSI 时序和结果:

  (屏幕显示为1920x360,向上和向下)
.OutputMode = VOUT_MIPI_DSI_MODE_888_4LANE、//RGB888
.DisplayTiming ={
.PixelClkFreq = 95904095、//60FPS
.DisplayMethod = 0、
.hsyncFrontPorch = 52、
.hsyncPulseWidth = 9、
.hsyncBackPorch = 19、
.vsynctoFrontPorch = 57、
.VsyncPulseWidth=11、
.vsyncdBackPorch = 12、
.ActivePixels = 1920、
.ActiveLines = 720、
}、
BlankPacket ={
.LenHBP = 45、
.LenHSA=18、
.LenHFP = 147、
.LenBLLP = 0、

941/948寄存器设置如下:
SlaveID=0x34、Addr=0x01、Data=0x02
SlaveID=0x34、Addr=0x01、Data=0x08
SlaveID=0x34、Addr=0x06、Data=0x58
SlaveID=0x34、Addr=0x1E、数据=0x01
SlaveID=0x34、Addr=0x4F、数据=0x8C
SlaveID=0x34、Addr=0x5B、数据=0x00
IF RGB565
SlaveID=0x34、Addr=0x54、Data=0x20
#else //RGB888
SlaveID=0x34、Addr=0x54、Data=0x00
#endif
SlaveID=0x34、Addr=0x40、Data=0x04
SlaveID=0x34、Addr=0x41、Data=0x05
SlaveID=0x34、Addr=0x42、数据=0x1E
SlaveID=0x34、Addr=0x03、Data=0x9A
SlaveID=0x58、Addr=0x1E、数据=0x09
SlaveID=0x34、Addr=0x32、Data=0x80
SlaveID=0x34、Addr=0x33、Data=0x07
SlaveID=0x34、Addr=0x1E、数据=0x01
SlaveID=0x34、Addr=0x1F、Data=0x00
SlaveID=0x34、Addr=0x20、Data=0x0B
SlaveID=0x34、Addr=0x03、Data=0x9A
SlaveID=0x58、Addr=0x01、Data=0x03
SlaveID=0x58、Addr=0x34、Data=0x01
SlaveID=0x58、Addr=0x49、Data=0x00
SlaveID=0x34、Addr=0x01、Data=0x00

显示面板的数据表:

e2e.ti.com/.../ILL123AWU06ES-V1.0-SPEC-_2800B0653E6B2900_.pdf

您能告诉我们如何解决此问题吗?此致、
Andy