尊敬的 TI 专家:
我们使用 UB941和 UB948来启动1920x720面板。
UB948使用单路 FPD-link、双路 LVDS 输出模式。
我们尝试将 DSI RGB888或 DSI RGB565格式更改为 UB941、这两种显示都是异常的。(从941开始的模式生成是正常的。)
RGB565的 DSI 时序和结果:

.OutputMode = VOUT_MIPI_DSI_MODE_565_4LANE、
.DisplayTiming ={
.PixelClkFreq = 98301698、//60FPS
.DisplayMethod = 0、
.hsyncFrontPorch = 78、
.hsyncPulseWidth = 20、
.hsyncBackPorch = 32、
.vsynctoFrontPorch = 57、
.VsyncPulseWidth=11、
.vsyncdBackPorch = 12、
.ActivePixels = 1920、
.ActiveLines = 720、
}、
BlankPacket ={
.LenHBP = 50、
.LenHSA = 30、
.LenHFP = 148、
.LenBLLP = 0、
}
RGB888的 DSI 时序和结果:
(屏幕显示为1920x360,向上和向下)
.OutputMode = VOUT_MIPI_DSI_MODE_888_4LANE、//RGB888
.DisplayTiming ={
.PixelClkFreq = 95904095、//60FPS
.DisplayMethod = 0、
.hsyncFrontPorch = 52、
.hsyncPulseWidth = 9、
.hsyncBackPorch = 19、
.vsynctoFrontPorch = 57、
.VsyncPulseWidth=11、
.vsyncdBackPorch = 12、
.ActivePixels = 1920、
.ActiveLines = 720、
}、
BlankPacket ={
.LenHBP = 45、
.LenHSA=18、
.LenHFP = 147、
.LenBLLP = 0、
}
941/948寄存器设置如下:
SlaveID=0x34、Addr=0x01、Data=0x02
SlaveID=0x34、Addr=0x01、Data=0x08
SlaveID=0x34、Addr=0x06、Data=0x58
SlaveID=0x34、Addr=0x1E、数据=0x01
SlaveID=0x34、Addr=0x4F、数据=0x8C
SlaveID=0x34、Addr=0x5B、数据=0x00
IF RGB565
SlaveID=0x34、Addr=0x54、Data=0x20
#else //RGB888
SlaveID=0x34、Addr=0x54、Data=0x00
#endif
SlaveID=0x34、Addr=0x40、Data=0x04
SlaveID=0x34、Addr=0x41、Data=0x05
SlaveID=0x34、Addr=0x42、数据=0x1E
SlaveID=0x34、Addr=0x03、Data=0x9A
SlaveID=0x58、Addr=0x1E、数据=0x09
SlaveID=0x34、Addr=0x32、Data=0x80
SlaveID=0x34、Addr=0x33、Data=0x07
SlaveID=0x34、Addr=0x1E、数据=0x01
SlaveID=0x34、Addr=0x1F、Data=0x00
SlaveID=0x34、Addr=0x20、Data=0x0B
SlaveID=0x34、Addr=0x03、Data=0x9A
SlaveID=0x58、Addr=0x01、Data=0x03
SlaveID=0x58、Addr=0x34、Data=0x01
SlaveID=0x58、Addr=0x49、Data=0x00
SlaveID=0x34、Addr=0x01、Data=0x00
显示面板的数据表:
e2e.ti.com/.../ILL123AWU06ES-V1.0-SPEC-_2800B0653E6B2900_.pdf
您能告诉我们如何解决此问题吗?此致、
Andy