This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:M66EN 和 PCIR 连接

Guru**** 2527900 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097832/xio2001-m66en-and-pcir-connections

器件型号:XIO2001

您好!

我使用 XIO2001来连接 m1553器件。这些器件可耐受3.3V 电压、并且仅支持33MHz。 要连接到这些器件 、XIO2001的 M66EN 和 PCIR 引脚上的连接是什么。

由于我从数据表中发现使用33MHz、因此 PCIR 必须连接至5V (次级总线电压)、但此处的器件可耐受3.3V 电压。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在哪里找到了它? 数据表的第9.2.1.1.1节规定:

    对于25MHz 或33MHz PCI 总线实施、PCIR 可连接至3.3V 或5.0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens!