Other Parts Discussed in Thread: XIO2001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XIO2001 您好!
我使用 XIO2001来连接 m1553器件。这些器件可耐受3.3V 电压、并且仅支持33MHz。 要连接到这些器件 、XIO2001的 M66EN 和 PCIR 引脚上的连接是什么。
由于我从数据表中发现使用33MHz、因此 PCIR 必须连接至5V (次级总线电压)、但此处的器件可耐受3.3V 电压。
谢谢。