This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:上电后 SMI (串行管理接口)不工作

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104942/dp83867ir-smi-serial-management-interface-does-not-work-after-power-on

器件型号:DP83867IR

大家好、
我们收到了客户提出的以下问题。

DP83867上电后、SMI 的读访问返回0xFFFF。 如果再次执行硬件复位、则可以正常访问。

是否有原因或需要检查的点?

客户的环境如下所示。

-与2个电源一起使用
功率上升波形如下所示;

     绿色:VDD1P1  蓝色:VDDA2P5    粉红色:VDDIO3P3


VDD1P1的灯时间为648us。



-硬件复位引脚在上电500ms 后释放。
-   MDC 前导码在18秒后开始。
-   MDC=1MHz
-   MDC/MDIO 时序没有问题。

此致、
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    客户方面发现了原因、问题自行解决。

    谢谢、此致、
    Toshi