请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IR 大家好、
我们收到了客户提出的以下问题。
DP83867上电后、SMI 的读访问返回0xFFFF。 如果再次执行硬件复位、则可以正常访问。
是否有原因或需要检查的点?
客户的环境如下所示。
-与2个电源一起使用
功率上升波形如下所示;
绿色:VDD1P1 蓝色:VDDA2P5 粉红色:VDDIO3P3

VDD1P1的灯时间为648us。 
-硬件复位引脚在上电500ms 后释放。
- MDC 前导码在18秒后开始。
- MDC=1MHz
- MDC/MDIO 时序没有问题。
此致、
Toshi